This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53219A:TPS53219A

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/877456/webench-tools-tps53219a-tps53219a

器件型号:TPS53219A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好  

我对 TPS53219A 有 OCP 设置问题。

根据规格、VTRIP 最小值为0.2V、ITRIP 电流通常为10uA。

我在 TI WEBENCH 上进行了仿真。 参考设计上的 RTRIP 为10.2K 欧姆。

但是,Rtrip*Itrip 小于0.2V (10.2K*10U=0.102V),小于规格。

RTrip 值的更多信息、如何选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Tim:

    请您使用"设计"选项共享 WEBENCH 设计。

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen  

    按以下链接共享设计。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Tim:

    我们可以假设 IOCP 是 Iout、并有一定的余量。 假设我们有 Rdson 和电感器纹波的值、我们可以计算 Vtrip 的值

    来自数据表 eqn 7号。 使用此 VTRIP 计算值和数据表的 eqn 6、您可以获得 RTRIP 值。 如果有此帮助、请告诉我。

    此致、

    Bhushan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhushan

    您是否拥有计算器工具来计算 RTrip。 (例如 Excel ...)

    我无法计算正确的 Rtrip。

    我已添加负载以使用电气负载测试我的设计、因此4A OCP 保护需要使用13.8K 欧姆的 RTrip。

    低侧 FET RDS (on)为5.4 m Ω。

    如果我想增大 Vtrip 最小规格, 我需要更改更高的 FET RDS (ON)吗?

    下面是我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Tim:

    Excel 计算器不适用于此设备。 但您是正确的、您必须选择具有较高 Rdson 的 FET、以匹配 VTRIP 最小值和所需的 IOCP 值。  

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhushan

    我计算出我的设计中 RDS (on)需要9~10 m Ω。

    但 FET 较高的导通电阻并不常见。

    采用小电流的器件(TPS53219A)设计 有许多限制。

    它 不适用于小电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob Tim:

    我已将此帖子转发给器件专家。 我们很快会回来。

    此致、

    Bhushan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

       在此低电流应用中选择控制器是否有具体原因?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    同一主板上有两个电源(3.3V @4A 5V @6A)。

    考虑到材料准备问题、选择相同的零件进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

      我们确实有很多转换器(集成 FET)可在该电流范围内工作。  

    您可以使用 WEBENCH 设计器工具来帮助您选择转换器。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    如果您可以为我们提供 Vin 要求和任何其他系统要求、我们也可以提供建议。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob

      如果您特定于使用控制器(外部 FET)、我们绝对可以为您提供帮助。 但我想为您提供足够的信息、以便您做出正确的决策、因为与转换器(集成 FET)相比、与控制器(外部 FET)相比、使用模块(集成 FET +集成电感器)进行设计通常非常简单。

    请告诉我们。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

      我没有听到你的反馈。 我是否可以假设问题已解决?

    此致、

    Gerold