This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01471:有关4通道振动接口原理图的一些问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, TIDA-01471

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878499/tida-01471-some-questions-about-4-channel-vibration-interface-schematic

器件型号:TIDA-01471
主题中讨论的其他器件:ADS1274

尊敬的 TI:

我需要制作一个能够收集四个振动信号通道的电路板。 振动传感器为单轴传感器、具有 IEPE/ICP 接口、频率为0.1~12000Hz。

我使用 STM32F767作为 MCU、使用 ADS1274作为 ADC。  

我不太理解 TIDA-01471。
您能给我一些建议或电路原理图吗?
谢谢!
伊凡
202020/2/7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    请提供更多详细信息、说明 TIDA-01471中不清楚的内容吗? 请记住、它是一个通道、包括前端和诊断。 我记得有一个与4通道案例相关的 E2E 问题。 我还将在这里发布一个链接。

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是讨论4通道情况的主题、包括简化版原理图。 希望这可以作为您的设计的起点。

    https://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/p/776823/2879325?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TIDA-01471#2879325

    Regareds、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    它是如何工作的? 我可以省略它吗?

    此外、我的需求如下:

    通道数:4 同步
    输入范围:±10V
    分辨率:24位
    精度为:±0.5% FS
    带宽:0.1Hz 至12kHz
    采样率:高达104KSPS
    SNR:100dB
    输入阻抗:250 kΩ
    激励电流:0mA 至20mA  
    激励电压:24V  

    此致、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    此原理图片段表示在反馈路径中使用可切换电阻器的可变增益级。 您可以忽略它(更适合噪声和线性)并使用简单的固定增益级。 前面的可变衰减级也是如此。

    现在、将您的目标规格与设计进行比较、我可以给出以下评论:

    TIDA 具有20k BW。 您将需要修改滤波器级、以将 BW 降低至12k

    2 -此设计是在64k 采样、您需要将 ADC 配置为在128k 采样。

    3 -由于您需要可变电流、我建议使用中所述的级联运算放大器架构

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

       我 稍后将向您展示我的原理图。

    此致、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    对于内部流程、我是否可以要求您指明此主题已解决、如果您有其他问题、请启动新主题?

    此致、

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

        好的。 我将在新线程中展示我的算法。 谢谢!

    此致、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 请不要忘记“已解决”按钮:)