This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7282:最小感测电阻值

Guru**** 2522000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, PMP7282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878530/pmp7282-minimum-sense-resistor-value

器件型号:PMP7282
主题中讨论的其他器件:LM5116

尊敬的先生:

当使用 电流感应电阻器值(1mE)非常小且借助额外的 MOSFET 驱动器来实现每相40A (总电流为12V/80A)等高输出电流额定值时、LM5116是否存在任何最大限制?

我可以使用哪种最小感应电阻器来实现40A 等高额定电流、这种电阻器还可用于两相降压转换器以确保电流共享?

谢谢、此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    最大限制是由于功率级设计和 LM5116驱动所选 MOSFET 的能力。 PMP7282不使用电流感应电阻器、而 是使用 MOSFET RDS (on)。 对于3个并联 FET、近似值为1-2m Ω、具体取决于温度和工作条件。  对于25A/相的 PMP7282、您可以估计电流感应电压为25A*2m Ω=50mV。 这会为  斜率补偿留下50mV 的满量程100mV。

    LM5116具有自适应死区时间电路、可确保高侧和低侧 FET  不会发生任何重叠导通。 如果您选择使用外部驱动器、则需要仔细评估死区时间、因为自适应电路将超时。

    我尚未对最小电流感应电阻器值进行任何研究。 应在 最大负载电流下使用100mV 的满量程电流感应电压。 LM5116设计计算器可帮助确定感应电阻器和斜率补偿的适当值。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    自适应计时器是否有可能因 SW 节点处的高电压尖峰(由于缓冲器调谐和布局导致的跟踪电感)而受到部分损坏。 由于电流感应或补偿中的噪声、LM5116的所有引脚都受到最严重的影响。  

    在测试期间观察到、在探测补偿组件时、IC 受到部分损坏。 输出开始上升和下降。

    为避免这种情况、应采取的任何特定原因或预防措施。

    谢谢、此致、

    Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nesh、

    SW 和 VIN 引脚的最大额定电压均为100V。 如果不进行一些故障分析、我就无法说出发生这种情况会损坏哪些内部电路。

    电流感应输入对噪声最敏感、需要以差分方式连接到感应元件、电阻器或 MOSFET。 噪声不会直接损害 IC、但可能会导致工作异常。

    使用正常高阻抗示波器探针探测 COMP 引脚不应导致任何问题。 由于噪声注入、直接探测 FB 引脚会导致异常行为。 在测量任何高阻抗放大器输入时、我通常使用与探头串联的1000 Ω 电阻器。

    此致、

    Bob Sheehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复