This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMZ21701:TI-TINA "导出失败"

Guru**** 2555650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878658/webench-tools-lmz21701-ti-tina-export-failed

器件型号:LMZ21701

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尝试将此器件的默认设计注意事项导出到 TI-TINA。 该对话框显示在更改为导出失败之前导出正在进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    我能够再现您的问题。 我们将解决此问题、并随时更新发布时间。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们已经解决了这个问题。 该修复程序将在本月末在 TI.com 上暂时可用。 修复程序可用后、我们将通知您。

    对于默认条件、请查找导出的 Tina 文件。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4756836_5F00_11494.tsc

    谢谢、此致、
    Praveen