This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC24624:Power Designer Firefox 兼容性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878809/webench-tools-ucc24624-power-designer-firefox-compatibility

器件型号:UCC24624

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

恭喜!
电源设计器会经历无数次加载过程@ Firefox 版本72.0.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们能够在 Firefox 72.0.2版浏览器中打开电源设计器、其工作正常、如下所示。

    我们建议您尝试以下步骤。

    1.请清除 Firefox 浏览器的 Cookie 和站点数据。

    2.请确保您已登录并同意 TI 的条款和条件。

    或者、请在 的私有窗口中打开 WEBENCH 电源设计器、如下所示。

    如果您正在寻找 UCC24624的 webench 设计、 请从 启动面板打开 WEBENCH 设计。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管我使用名称等方式登录、TI 网络设计页面仍会将我的信息销售给 google analysics AdWords 以及另外3个制造商。
    如果不允许、跟踪设计将不会加载。
    TI 是否是销售用户信息所需的资金短缺?