请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00637 主题中讨论的其他器件:TIDA-00638、
如何在 IAR 中打开 TIDA-00638固件?
我在文件夹中找到了文件(.ewp .EWD)。
我尝试 Project->Add Existing Project.. 和 Add emeter-app-6736.EWP、emeter-metal量-6736.EWP 和 Build。
IT 错误致命错误[Pe035]:#ERROR 指令:编译器未识别。