This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00637:IAR 固件 TIDA-00637

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00638
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/877138/tida-00637-iar-firmware-tida-00637

器件型号:TIDA-00637
主题中讨论的其他器件:TIDA-00638

如何在 IAR 中打开 TIDA-00638固件?

我在文件夹中找到了文件(.ewp .EWD)。

我尝试 Project->Add Existing Project.. 和 Add emeter-app-6736.EWP、emeter-metal量-6736.EWP 和 Build。

IT 错误致命错误[Pe035]:#ERROR 指令:编译器未识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试按照 TIDA-00637设计指南第21和22页的说明进行操作。 请告诉我问题是否仍然存在。

    谢谢你