This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与2Kw 电机驱动器相关的信息

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878145/information-related-to-2kw-motor-drives

主题中讨论的其他器件:UCC21732

您好!

   请推荐额定值为400V、6/12A 的电机驱动器(用于无刷交流电机)。此外、对于上述额定值、您还可以推荐一个良好的 IGBT 模块和栅极驱动器 IC 模块。

为了控制栅极驱动器、我可以使用 F28035控制器吗? 请帮助并感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Teja、

    我认为这将有助于您开始项目。

    http://www.ti.com/lit/ug/sluubx2a/sluubx2a.pdf

    查看后、让我们知道您有哪些问题。

    很抱歉、您能为 F28035问题开始新的主题吗? 该器件由 TI 的其他组织提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白数据表中提到的 IC 的用途。 此 UCC21732 IC 是否是高压 IGBT 模块的前置驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Teja、

    是的、完全正确! 您需要一些东西来驱动栅极。 由于电流和电压需求、大多数 MCU 无法驱动电源开关。