This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22006:如何计算红色圆圈区域中的电容器和电感器值?

Guru**** 2895540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878204/pmp22006-how-to-calculate-the-value-of-capacitors-and-inductors-in-the-red-circled-area

器件型号:PMP22006

如何计算红色圆圈区域中的电容器和电感器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Van Thuy、

    根据 EMI 测试和整个电路板的性能选择 L2/C3。 首先对该电路进行传导 EMI 性能测试、并根据需要增加 L2/C3、直到其通过 EMI 标准。