This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR36520:设置 Vout 时出现问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878956/webench-tools-lmr36520-issues-while-setting-vout

器件型号:LMR36520

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

在 Webench 上设置 Vout 时、我对 LMR36520有一些问题。 无论我为 Vin 添加什么内容、只能将 Vout 设置为1到28V 之间。 根据我在其数据表中看到的结果、输出电压应高达0.95V。 我已经在48V (0.95*48=45.6V)的输入电压下尝试了一些仿真、这足以使输出电压高于28V。  

这是 Webench 问题还是我缺少什么?

非常感谢您的支持!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    数据表建议最大输出电压为28V。 请在下面找到快照。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回复。 这确实解决了我的问题。 数据表的第一页误导了我、其中显示 Vout 可以高达0.95V 输入电压、Vin 高达65V。  

    感谢您的支持!  

    此致、