This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5143-Q1:采用交错单输出运行的 LM5143-Q1 IC

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878752/webench-tools-lm5143-q1-lm5143-q1-ic-in-interleaved-single-output-operation

器件型号:LM5143-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、如果我在  单路输出交错操作中使用 LM5143-Q1 IC、假设一个通道存在问题(例如 CH1电感器开路/电流感应引脚开路等)、它是否会提供输出? 仅/CH2即可工作或不提供总功率的一半

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您向我发送一封电子邮件(iven-su@ti.com)、以便我可以与专业工程师一起查看。 谢谢。