This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40379:Altium ASCII 文件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40379, PMP20195, PMP10215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878470/pmp40379-altium-ascii-files

器件型号:PMP40379
主题中讨论的其他器件: PMP20195PMP10215

您好!

我正在开发500W 电源。

我正在寻找 PCB CAD 文件、即此参考设计的 ASCII 文件。  

请将我指向 URL。 谢谢你。

此致、

Neil Henry

IRAD LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    请访问 网站  ,然后单击下载设计文件->PMP40379 CAD 文件

    此致

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

     此参考设计的 Sch 和 PCB ASCII 文件不在 Zip 文件中。

    我需要学习该设计并遵循 TI 针对 PMP40379的最佳实践。

    此外、我还需要 PMP20195和 PMP10215参考设计。

    请将他们包括在内、或通过电子邮件发送给我、谢谢。

    此致、

    Neil Henry

    IRAD LLC

    iradllc@outlook.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    我们拥有的所有设计文件都包含在 zip 文件中、您可以使用 Altium Designer 打开 Schematic 和 PCB 文档(.schdoc 和.pcbdoc)、实际上我们没有任何 ASCII 文件。

    此致

    Oliver