This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 LMK04610中生成不同的频率。

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878511/how-to-generate-different-different-frequency-in-lmk04610

谢谢 Derek、您的操作过程正常。

它正在工作、实际上问题是在复位。 现在、我正在从 usb2进行硬件引脚复位、以前任何 适配器的复位都不能正常进行。

我还有一个疑问、实际上我从函数发生器提供30.72Mhz、我在 CLKout1上获得122.88Mhz、我遵循了您的过程 Derek、我希望输出中具有不同的频率、例如983.04Mhz、我尝试过、但我无法做到。

您能为此提供寄存器配置文件吗?您能告诉我在输出中获取不同频率的分步过程吗?

再次感谢 Derek。

谢谢、此致、

Shyamu Jha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyamu、您好!

    PLL 锁定并运行后、可通过 TICS Pro 中的"输出"页面分两步更改输出频率:

    1. 在通道窗口的顶部、从 CHANNEL 选择控制中选择要修改的通道
    2. 输入所需的分频器配置

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Derek、

    我的问题已得到解决。