This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00753:我们是否有一个解决方案可以监控交流电压和电流并通过异步串行通信跨隔离边界进行传输?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00753, AMC1336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878705/tida-00753-do-we-have-a-solution-that-would-monitor-ac-voltage-and-current-and-transmit-across-isolation-boundary-w-asynchronous-serial-communication

器件型号:TIDA-00753
主题中讨论的其他器件: AMC1336

您好!

我找到了 TIDA-00753参考设计、但我想知道我们是否有不同的参考设计(或芯片?)  能够测量电源转换器初级侧的交流电压和电流并使用串行通信跨隔离边界(次级侧)传输信息的应用?

谢谢、
劳伦