This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:有关升压模式输出的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168, LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/877795/tida-01168-question-regarding-output-of-boost-mode

器件型号:TIDA-01168
主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1

大家好、  

我的小组尝试在 TINA 仿真软件中创建 TIDA-01168的功率级。  我们基于 TIDA-01168数据表中图18的原理图。   

我们的小组想知道以下原理图中的升压模式输出是否应如下所示。  电路的降压模式在连续模式下工作、但升压模式似乎是不连续的。  我们不确定原理图是否正确完成。   

如果您对仿真中的内容有任何帮助或建议、我们将不胜感激!

谢谢、

王永平

http://www.ti.com/lit/ug/tiducs2b/tiducs2b.pdf - TIDA-01168数据表供参考

e2e.ti.com/.../bidirectionalDCDCbuck_5F00_2Phase_5F00_2_2D00_4_2D00_2020.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    感谢您来到 e2e 论坛。 我是设计的作者、将尝试帮助解决您的问题。

    我运行了您提供的仿真、没有任何问题。 这是一个良好的开始。 干得不错!

    我假设"不连续电流" 是指流入48V 电源的电流。 以下图表来自您的仿真。 为了实现完整性、我添加了 AM2电流探针。

    您观察到的行为不是不连续模式。 当流经储能电感器(L1)的电流(AM2)降至零时、会出现断续模式(DCM)。 您可以看到、这不会发生。 HO1、LO1信号也是互补的。 DCM 不是这样。

    问题是、您为什么会看到这种疯狂、而是48V 电源。 实际上、您将两个电源相互连接。 第一个是直流/直流转换器、第二个是 V5电源。 这两者之间的平衡电流只是直流/直流转换器动态严重阻抗的结果。  

    让我们用2.2欧姆电阻器替代电源 V5。

    如您所见、输出(AM1)几乎与预期的直流电流完全相同。  

    LM5170-Q1器件是一款电流控制器。 它用于两节电池之间的能量传输。 因此、它不会为电压反馈实现误差放大器。 如果您只想控制两个电源之间的电流(具有灌电流和拉电流功能)、则无需使用外部误差放大器。 外部放大器可用于为锂离子/锂聚合物/寿命/铅蓄能器充电。 这些电池需要恒定电流/恒定电压(CC/CV)充电曲线。 您可以将 ISETA 引脚上的电压钳制为设置 CC 阶段充电电流所需的值。 由基准和电阻分压器设置的输出电压设置 CV 阶段的结束电压。

    我相信您和您的同事也可能对我们的功率级设计器感兴趣:

    http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此工具是免费的、可离线使用。 它显示了各种拓扑的理想波形。

    但愿这对您有所帮助。  

    此致、Jiri Panacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、  

    非常感谢您提供的信息!  我把这件事转达给了我的小组,我们都非常感谢他们的帮助。

    我们确实遇到了有关48V 电源的问题;如果我们想让48V 电池保持在那里、是否仍有办法使电路正常工作、或者我们是否需要使用电阻器代替电源?  我们的顾问建议我们询问您、我们是否可以尝试使用实际的电池电路而不是给定的 TINA 电池组件、以便在不放置电阻器的情况下使其正常工作。  

    同样、我们尝试保持与数据表中的图18相似的状态、如下图所示。

    如果我有误解、请纠正我的问题、但这些 P48V_NF 和 P12V 引脚应该是电池、对吧?   

    再次感谢您的帮助和回答我们的问题的时间!   

    谢谢、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、  

    我很高兴它帮助了我。 老实说、对于此类仿真、我始终使用一个电阻器和一个单电源。 不过、我在这里找到了有趣的解决方案:

    http://e2e.ti.com/support/tools/sim-hw-system-design/f/234/t/747186?TINA-Spice-battery-source

    TINA 中的组件可能具有不现实的属性、您可以从中受益。 此外、还应考虑添加一个串联电阻器来模拟电池的内部电阻。  

    正确的是、P12V 和 P48V_NF 连接到电池端子。 后者会进入仿真中不需要的滤波器(后缀_NF 表示"未过滤")。   

    祝您好运!

    Jiri