This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5001:超出电流限制的原因,并想知道推荐的解决方案。 升压11-13V - gt;48V @ 0.2A

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878423/webench-tools-lm5001-the-reason-of-exceeded-current-limit-and-want-to-know-the-recommended-solution-boost-11-13v---48v-0-2a

器件型号:LM5001

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们在以下条件下运行 Webench。 和输出原理图。

  


但是、当电流从0.16A 更改为0.2A 时、会发生以下错误。
请告诉我原因?  如果我们希望输出:=0.2mA、请告诉我合适的器件/解决方案。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu Hattori、

    LM5001达到上述条件下的电流限制。 我们建议您按照以下步骤获取符合您要求的器件。

    1.打开电源设计器  https://webench.ti.com/power-designer/

    2.单击"Start Design for DC-DC 转换器"。

    3.在以下文本框中输入输入/输出条件的值,然后单击“查看设计”。

    将列出 WEBENCH 设计解决方案。 单击自定义打开设计。

    谢谢、此致、

    Praveen