This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060025:TD-7201 GUI 程序未检测到构建的 EVM 板

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, TIDA-060025, TDC7201-ZAX-EVM, TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878268/tida-060025-evm-board-built-is-not-detected-by-tdc-7201-gui-program

器件型号:TIDA-060025
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LPTDC7201-ZAX-EVMTDC7201

主席先生,你好。

我们构建了两个 TIDA-060025 EVM、并使用 MSP-EXP430F5529LP 模块进行切换。

我们下载了固件和 TD-7201 GUI 编程、并在 PC 上测试了该套件。

它检测 MSP-EXP430模块、但不检测我们按照构建的 TIDA-060025主 PCB 波形

您的设计文档。  我们应该如何检查电路板是否正常?

Pease 帮助我。    

李基昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki-Chang,

      TIDA-060025使用 TDC7201-ZAX-EVM 布局作为其 TDC7201连接设计的参考。 我建议查看此 EVM 的用户指南、并将其链接到 :http://www.ti.com/lit/ug/snau198a/snau198a.pdf。  

      以下是用户指南中的一些有用的片段:

       

     在您的情况下、跳线可能会有所不同;但下面是参考设计的简化设置:  

                 

    谢谢、

    Sima