This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00653:有关参考设计的问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00653, UCD3138128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878033/tida-00653-questions-about-reference-design

器件型号:TIDA-00653
主题中讨论的其他器件: UCD3138128

您好!

我正在从事一个项目、该项目的规格与 TIDA-00653在汽车应用中的规格相似。 我刚才对设计有几个问题:

我的输出电压范围为11.5V 至14.5V、标称值为14V。 为了满足此规格、我想我将更改反馈电阻器值、并在输出端使用额定电压更高的电容器。 TI 是否会建议进行任何其他更改?

2. UCD3138128是否支持 CAN? 我在数据表中找不到任何信息、但我注意到原理图中的 CAN 收发器。

谢谢、

Tharindu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、还有一件事:参考设计是否经过了任何汽车 EMC 测试? 如果是、结果是否可用?

    谢谢、

    Tharindu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tharindu Silva、您好!

    很抱歉、UCD3138128不符合汽车标准、不支持 CAN 总线

    此致、