This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61170-Q1:能量储备电容上恒定功率负载的 Tina-TI 仿真

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/878028/webench-tools-tps61170-q1-tina-ti-simulation-of-constant-power-load-on-energy-reserve-capacitance

器件型号:TPS61170-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在尝试创建一个仿真、该仿真将根据最后关头或储能电容上的电压改变灌电流。  下面是仿真。  我已经尝试了各种方法来使仿真收敛、但没有成功。  我认为问题可能是电容器上32V 的初始条件、VCCS 上没有初始条件。  VCCS 的表达式为10/V (VCAP)。  其思路是让 VCCS 灌入不同数量的电流来表示10W 的功率。  感谢您的任何帮助。