This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01503:操作问题、分析

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/877236/tida-01503-operation-problem-analysis

器件型号:TIDA-01503
主题中讨论的其他器件:UCC28704

我没有正常输出

1个波形-初级侧输出(15V)

2波形-次级侧输出(15V)

3波形-次级侧输出(5V)


无负载条件

2.次级15V 输出功率负载(0.2A) 

1个波形-初级侧输出(15V)

2波形-次级侧输出(15V)

3波形-次级侧输出(5V)


当加载次级输出功率(15V)时、输出以下波形:

正常输出未输出

变压器是以基准制造的。


为什么输出电压不能正常输出?

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据您的波形、初级15V 输出不正常。 似乎辅助绕组不接管 UCC28704的 VDD 电源。 初级15V 的波形应与次级15V 相同。 我想您可能需要检查您的辅助绕组整流器电路、并增加 C4和 C13数量、看看它是否有所帮助。