This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC1612:WEBENCH®︎工具/LDC1612:CAN't 下载导出的 CAD 数据

Guru**** 2966710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/876966/webench-tools-ldc1612-webench-tools-ldc1612-can-t-download-exported-cad-data

器件型号:LDC1612

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我是黄禹锡

我无法下载导出的 CAD 数据(Allegro)

请尽快回答我的问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄禹锡

    这是一个已知问题、我们正在进行修复。 目前、如果您的线圈设计的尺寸接近 此 EVM 上的其中一个线圈、我们提供了 Altium 布局文件。 我还建议在 修复 Webench 工具之前使用 LDC 工具 Excel 计算器。 由此给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、