This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21495:PMP21495频率

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1192663/pmp21495-pmp21495-frequency

器件型号:PMP21495
大家好、我是 Jiyeon Choo。
我对 PMP21495有疑问。
此直流/直流转换器的谐振频率为500kHz。
您设置的开关频率为300-700kHz。 您是否有理由将其设置为这样? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyeon、

    我们将谐振频率和开关频率设置为高电平、主要是因为我们希望缩小电路板尺寸以提高功率密度。 有关此设计的详细设计注意事项、请参阅以下电源设计研讨会演示。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup399/slup399.pdf

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、谢谢。
    我明白为什么您使用高频。
    我对频率范围很好奇。
    我知道转换器的频率范围通常与谐振频率不同20%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiyeon、

    当 LLC 谐振转换器具有较大的 Lm/LS 比时、输入/输出电压增益曲线将变得平坦。 为了覆盖您所需的增益范围、您必须具有更宽的工作频率范围。 这在具有高谐振频率的 LLC 谐振转换器中很常见。

    此致、

    Sheng-Yang Yu