This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:TIDA-010057

Guru**** 2514865 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332, TIDA-010057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1184928/tida-010057-tida-010057

器件型号:TIDA-010057
主题中讨论的其他器件:TX7332

大家好、

我使用 Swarop+ TIDA-010057手持超声波项目、在使用示波器进行调试时、可以将其测试为 TX7332输出脉冲、而运行 HSDC ProGUI 无法捕获数据、我不知道为什么?  我的步骤如下:

1.连接 Swaroop 和 TIDA-010057;

2.连接 USB 和 JTAG;

3.打开电源并运行 HSDC Pro GUI;

4.设备初始化;

5.设置 TX 和 RX 通道的数量;

6. pressconfigystembutton;

7.使用示波器测量 Swaroop 的 JP1点和 TX7332HV 输出脉冲。  测量的波形如下图所示;

8.单击捕获按钮,如下图所示,但未读取波形;

9. TIDA-010057的电压正常;

10.如果我更换一块 TIDA-010057并执行上述9个步骤、则可以捕获数据、如下图所示;

11.原因是什么? 如何找到缺陷的原因?

谢谢!

祝你一切顺利!

提示音 Xia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!  

    我们已收到您的请求。 给我们几天时间来评估它。 我们将在2月9日星期四之前返回给您。  

    感谢您的耐心等待。  

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!

    您能否在示波器上详细说明黄色和蓝色波形? 我假设黄色是 TX7332输出模式。

    电压电平对我来说也很好。

    在第10点、当您说更换 TIDA-010057的部件时、这意味着什么? 您要替换什么?  

    因为您将得到全0作为输出吗? 您是否可以从路径上断开高压电源并检查捕获。 要禁用高压电源、您可以移除 HV 电源输入端的零欧姆电阻器(R54)。  

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您的回复!

    最近、我正在研究 CYUSB3014、所以我没有及时回复您。

    第10条中提到的黄色波形是 TX7332的输出。  蓝色波形是 SYNC 信号。  我有3个 TIDA-010057配电盘、其中1个正常、另外2个不好。  我只需使用好的电源板来替换它、只需验证坏的电源板还是成像板。

    扫描不良 TIDA-010057后、初步确定是由 CYUSB3014误焊接引起的。

    我仍在分析坏情况、我将告诉您是否有任何进展。 我还希望得到你的进一步指导。  

    感谢$此致、

    提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chime、您好!

    是的、请务必分享您的观察结果、如果有任何问题、请告知我。

    等待您的回复。

    谢谢、此致、

    Abhishek