This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40988:TI 能否提供 PMP40988的仅查看版本 plecs 仿真

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1195244/pmp40988-could-ti-provide-a-view-only-version-plecs-simulation-of-pmp40988

器件型号:PMP40988

各位专家:

我注意到 TI 最近发布了 PMP40988参考设计的 PLECS 仿真文件、但对于客户版本的仿真文件、客户无法访问90deg 控制子模块。

我想问 TI 是否可以为客户提供纯视图仿真版本?非常感谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们目前没有公开该模型。

    此致、

    Brent