This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054

Guru**** 2542880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/935295/tida-010054-tida-010054

器件型号:TIDA-010054

尊敬的所有人:

我需要设计一个系统、其中使用电池组为通过逆变器连接到 BLDC 电机的直流链路总线提供电压。

在正常运行模式期间、电池组为电机供电、而当 BLDC 用作发电机时、我需要为电池组充电。

因此、我想使用 DAB 转换器。 此拓扑对该应用有用吗? 是否可以控制 DAB 转换器以便为电池组充电?

此致 Annibale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annibale:

    很抱歉耽误你的回答。

    是的、我们可以使用 DAB 转换器为此应用为电池组充电。  

    此致、