This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010025:TMDXCNCD28379D

Guru**** 1955440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, DESIGNDRIVE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/931373/tida-010025-tmdxcncd28379d

器件型号:TIDA-010025
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379DDESIGNDRIVE

感谢您提供信息。 我刚刚订购了用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件。 控制器 TMDSCNCD28379D 是否会自动识别所有需要的电机参数、并像 具有 DRV8301 板的 TMDSCNCD28069MISO controlCARD 一样为我们提供经过调优的稳定换向和扭矩控制。 请帮助。

此外、建议使用 F28379D 控制器运行 BLAC 电机的示例。 谢谢你

谢谢你。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。