This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:功率级 Spice 仿真请求

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/933941/tida-010042-power-stage-spice-sims-request

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: UCC27710

您是否已发布在 TIDA-010042开发过程中使用的功率级的 Spice silms? 如果不是,愿意提供这些服务吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    目前没有此设计的仿真文件可用。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    您是否可以访问任何关闭 TI 栅极驱动器周围环路的 Spice silms? 我正在寻找一种方法来使用 UCC27710评估修改后的系统的功率级。 我还有关于010042设计中选择的电感器的问题。 它在18A 时饱和、但额定电流为30A。用户指南参考了更改 FET 以支持高达40A 的电流、我希望这也意味着对电感器选择进行了更改。 运行开环仿真显示电感器电流变得极高、远远超过组件限制。 如有任何关于关闭环路的建议、我们将不胜感激。

    此致、

    作者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    栅极驱动器对控制环路的影响非常小。 栅极驱动器引入了一个小延迟、该延迟表现为控制环路中的一个极点。 但是、传播延迟至少与开关频率成一个数量级、您可以忽略它对控制环路的影响。 因此、您的 Matlab 模型应该足够好。 我没有对该设计的控制环路进行 Spice 仿真。

    此设计的额定电流仅为20A;因此每个相位的电流仅为10A。 在这里、Isat 为18A 的电感器就足够好了。 将电流扩展到更高的值需要重新设计整个功率级。 我们将修改设计指南中的语句。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    如果您不介意、我想将此对话作为私人话题、因为我想讨论对设计的竞争敏感型升级。 请使用会员 ID 中定义的地址向我发送电子邮件。

    此致、

    作者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    好的。 我将通过电子邮件回复。 让我们关闭这个线程。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!