This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/PMP21366:PMP21366 (UCC28064ADR)

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21366, UCC256302, UCC256402, PMP40379, UCC28063, UCC28064A, UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/934029/webench-tools-pmp21366-pmp21366-ucc28064adr

器件型号:PMP21366
主题中讨论的其他器件: UCC256302UCC256402PMP40379UCC28063UCC28064AUCC28065

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

根据此参考设计 PMP21366 (UCC28064ADR)、我查看 的是 UCC28064ADR 数据表、引脚9 = BRST。

但是 、在参考设计 PMP21366中、U801 IC UCC28064ADR 引脚9 = PWMCNTL。 功能、接线和部件实用程序是否存在任何问题?  

此外、引脚12 = VCC 并在12V1处获得12V 电压。 是这样吗? 如果不是、如何为 IC UCC28064ADR 供电?

请注意、我在  为 音频应用设计电源时采用了参考设计 PMP21366、并将 PFC IC UCC28064ADR 用于输入。

此外、我正在修改 参考设计 PMP40379、并计划将 UCC256302/UCC256402用于输出+_ 42V 12A。  

您的数据表显示 IC 组合非常匹配? 有任何问题吗? 我能否共享最终原理图供 TI 审核?

请注意、我尝试使用 WEBENCH 工具进行仿真、但运气不好。 是否有 TI 工具可让我对 IC 进行仿真?

此致、

Neil Henry

IRAD LLC

iradllc@outlook.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    很抱歉、原理图上的引脚名称存在混淆。 我使用 UCC28063封装来实现原理图和布局、因此引脚名称仍然遵循 UCC28063。 该电路板实际上通过 UCC28064A 进行了测试、引脚9配置为突发模式阈值设置。 因此、无需担心功能问题。

    实际上、PMP21366需要一个外部12V 电源来为控制器供电。 即、在施加交流输入后、在 TP800至 TP801上施加12V 电压。

    是的、UCC256402 (UCC256302的改进版本)设计用于与 UCC28064A 甚至 UCC28065配合使用。

    如果您与 TI 销售代表合作、您可以让他联系产品线应用工程师以查看您的原理图。 或者、您可以再次在 E2E 上提出有关原理图的问题。

    对于仿真、我们在 Simplis 中为两个控制器提供了仿真模型。 我想您需要拥有 Simplis 的许可证才能运行仿真...

    此致、

    Sheng-Yang Yu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng-Yang、

    您会说 UCC28064A 与 UCC28063引脚对引脚等效! 哪一个适合音频应用?

    此外、UCC256402 (UCC256302的改进版本)将在 UCC256302之外工作?

    此致、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施加交流输入后、在 TP800至 TP801上施加12V 电压。 是 的、UCC256402 ( UCC256302的改进版本)。

    我可以在此处应用引脚12/RVCC 电源吗? 这似乎是我的设计的最佳连接。

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    除了 UCC28064A 中的引脚9功能变为突发模式设置引脚外、UCC28063和 UCC28064A 是引脚对引脚。 引脚9周围的电路将因您使用的 IC 而异。 两个控制器都应该适合音频应用。

    建议使用 UCC256402、因为它可以改善 UCC256302的瞬态响应以及突发模式运行。

    是的、UCC256402 RVCC 引脚设计用于为 PFC 控制器供电并驱动 PFC FET。  

    向 PSU 施加交流电时、UCC256402上的高压启动引脚将在 RVCC 引脚上生成13V 电压、以允许 PFC 切换。

    一旦 PFC 输出电压上升至 UCC256402 BLK 设置电压以上、LLC 将开始开关。 然后、我们将依靠 LLC 变压器的辅助绕组持续提供 VCC/RVCC 电源。

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheng-Yang、

    感谢您的反馈!

    请注意、我们目前正在为音频放大器产品整合"PMP40379" LLC 电源参考设计。

    此外、我们还需要修改上述设计并将其与"PMP21366" PFC 参考设计结合使用、以节省成本、降低 EMI、降低电流纹波、提高效率并实现对 EUP、COC 和 DOE 标准的遵从。

    其中、根据您的上述内容、我们计划将 PMP21366英寸 PFC 参考设计与 UCC28064A 整合在一起。 您还提到、所有测试都是使用 UCC28064A IC 完成的。

    因此、对于"PMP21366" PFC 参考设计700W、我们应该保持正确无误!

    此致、

    Neil Henry

    IRAD