This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP12082:IEC61000-4-2、4-4和4-5

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/935148/pmp12082-iec61000-4-2-4-4-and-4-5

器件型号:PMP12082

您好!

在我们的其中一款产品上、我们希望利用 PM12082、我们看到 它周围有一个开发板设计。

您能否确认此设计是否通过 IEC61000-4-2、4-4和4-5测试?

这些测试对于我们使用产品是强制性的。

谢谢

AMBimat 设计团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此处等待响应。

    Ambimat 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neel、

    电源尚未经过 ESD (IEC61000-4-2)、EFT (IEC61000-4-4)或雷击浪涌(IEC61000-4-5)测试、因为这些测试不仅与电源设计相关、而且与整个系统设计相关。

    对于雷击浪涌、您必须添加压敏电阻、在整流器的输入端添加额外的阻抗(电阻器、电感器和/或共模扼流圈)、以限制浪涌能量通过电源。

    此致、

    Sheng-Yang Yu