This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2596S-ADJEVM:LM2596-ADJ 输入电压问题

Guru**** 2629455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/931114/webench-tools-lm2596s-adjevm-lm2596-adj-input-voltage-issue

器件型号:LM2596S-ADJEVM

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的输入电压为4.5VDC 至5.25VDC、输出为3.3VDC @ 2A。  WEBENCH 工具不允许我使用 LM2596-ADJVM。  背后有特殊的原因。  它仅允许我使用 LM2596-3.3 VDC 固定电压。

我想使用 LM2596-ADJVM、因为我在其他设计中使用它。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    请查找我们的初始观察结果。

    LM2596-3.3器 件的输入范围从4.75V 开始、无法使用输入 Vin:4.5-5.25Vout:3.3和 Iout 2A 创建设计。

    我们将告诉您设计为何无法为 LM2596-Adj 创建4.5V 输入电压。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    关于输入电压:4.5V、输出电压:3.3V 和输出电流:2A 条件下的设计失败,产品线将在电路板上对其进行测试。 我们将在本月底之前向您通报结果。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehul、

    我们已更新 Webench 上的设计、您将能够针对上述条件创建设计。

    我们将在网站上显示该信息后通知您。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    阿图尔