This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2735YMYEVAL:Webench 设计结果错误

Guru**** 2553310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/934767/webench-tools-lm2735ymyeval-wrong-results-in-webench-design

器件型号:LM2735YMYEVAL

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

在 webench 上尝试过此电路、它为电感器和输出电容器提供了错误的值、与数据表中的示例相比、看起来正常

设计输入

器件 LM2735Y

输入最小值5最大值5.5V

输出电压18V

输出电压电流0.025A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradnya、您好!

    我们将回顾电感器和电容器选择、并就此向您返回。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradnya、您好!

    我们已经查看了该器件的组件选择。 据观察、WEBENCH 上的最小电感器选择是根据数据表完成的、如下所示、预计数据表将满负载电流的10%至30%视为最大纹波。 而 WEBENCH 将30%的输入电流视为 最大纹波、以获得更准确的选择。  

    计算最小/最大电感器限值、WEBENCH 在给定范围内选择合适的电感器。

    根据数据表中所需的输出纹波和瞬态响应来选择最小输出电容器。 但是、WEBENCH 还会检查给定条件(VinMin、VinMax、Vout、Iout)的稳定性、并增大输出电容的值以满足最小稳定性标准(相位裕度>45度)。 算法中有一个错误、因此输出电容器被选为2.47F。 我们现在修复了这个错误。 但是、请注意、上述条件下的最小稳定性标准不满足、WEBENCH 无法创建设计。  

    这些变化将在9月中旬前反映在 TI.com 上。

    谢谢、此致、

    Praveen