This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:可以#39;t 找到合适的反激式变压器来替代 XFRS。 INC、031-00019

Guru**** 2506655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/935381/pmp21529-can-t-find-suitable-flyback-transformer-to-replace-xfmrs-inc-031-00019

器件型号:PMP21529

您好!

我目前位于新加坡、希望构建此参考设计以评估4开关转换器。 我找不到合适的器件来替代此设计中采用的辅助反激式变压器。

BOM 中此部件的描述为:  

540uH、031-00019、XFMRS、Inc.、辅助反激式变压器、 540 μ H、SMT SMD、8引线、封装400x300mil、间距79mil

您能不能向我推荐一些替代器件?

谢谢、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、  

    很抱歉、我不知道替代器件、但您可以始终要求变压器供应商为您构建一个替代器件。