This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC2897A:54V 至12V 有源钳位正向电路

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/935737/webench-tools-ucc2897a-54v-to-12v-active-clamp-forward-circuit

器件型号:UCC2897A

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我们有两个由 UCC2897A 控制的有源钳位正向电路问题,您是否帮助我们澄清了这些问题的根本原因?

1. MOSFET (Q16、Q21、Q20和 Q22)将会烧毁,您能否帮助建议检查和测量电路的哪个部分?

2. VCC_12V 的输出将超过理想值、输出为13V。 12V_BIAS 电压 也高于正常值、为12.26V。

  这意味着 FB 控制错误或王位(L30)有问题?

TKS~e2e.ti.com/.../54V_2D00_12V_5F00_Active_5F00_Clamp_5F00_Forward_2800_UCC2897A_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lin、

    专家将能够在今天帮助解决这个问题

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、测量这些 MOSFET VDS、您可能会看到高尖峰。 如果是、您可以增大 RDEL (R187)、也可以尝试添加一个与 D1串联的10至50欧姆电阻器、并添加一个与 D2串联的10至50欧姆电阻器。 您还可以使用额定电压更高的 MOSFET 来更改这些 MOSFET。

    2.我的理解是您需要12V 输出、但您的输出是13V、对吧? 您能否首先检查 R201两端的电压以查看它是否为2.5V? 否则、您可以调节 R201以获得2.5V 电压。 如果 R201无法帮助获得12V 电压、则反馈环路存在其他问题。 您的测试条件是什么?