This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV2700EVM:DRV2700EVM

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/936006/webench-tools-drv2700evm-drv2700evm

器件型号:DRV2700EVM
主题中讨论的其他器件:DRV2700

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在寻找具有简单原理图的完整 DRV2700器件的 TINA 模型。 我有用于500V 反激的 TINA、但我只需要它用于100V 运行(无反激)、我还需要放大器输入和输出引脚来模拟瞬态响应。 您能否在 TINA 中提供完整的 DRV2700模型?

此致、

-Ali