This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:能否将 Cadence PSpice 库放入 TI 的 PSpice 中?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/935556/pspice-for-ti-can-i-get-the-cadence-pspice-library-into-pspice-for-ti

器件型号:PSpice for TI

标题说明了一切。  如果可以、请告诉我如何操作。

Dave Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的问题以及您对 PSpice for TI 的关注。

    该工具中内置有 Cadence PSpice 模型。
    您可以使用传统的 Place Part 面板查看它们。  
    通过单击 Launch PSpice Part Search 图标、您可以更轻松地看到它们:

     

    这将打开一个右侧面板、显示模型层次结构。
    Texas Instruments 文件夹包含组织的5300+ TI 器件模型
    与我们网站上显示的方式相同。 其他文件夹保留
    传统 PSpice 基元和模型。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、我已按照限制安装了 PSpice for TI、但看不到您显示的库树。

    我只能看到以下库:

    如何添加"Texas Instruments"库?

    谢谢

    Renato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renato、

    感谢你的答复。

    请检查以下内容:

    1. 您是否能够在开始页面上打开其中一个参考设计并运行仿真以完成?
    2. 如果是、您是否在%HOME%\cdssetup 中看到以下文件夹?
    3. 如果是、以 MB 为单位的大小是多少、以及 pspTILibDir 中有多少个文件?
      您可以通过右键单击并选择属性来查看此信息
    4. 找到文件%APPDATA%\Cadences\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt 并使用回形针图标将其上传到此主题帖。
    5. 转至 PSpice for TI 帮助菜单并选择  
    6. PSpice for TI 将关闭。
    7. 重新打开该工具、 允许更新完成、并显示起始页。
    8. 重新执行步骤2、并将结果发布到此主题。
    9. Texas Instruments - with models -文件夹是否出现在库中?

    谢谢你。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间回答问题。  是的、我知道所有 TI 器件、这是件好事。  我要问的是 Cadence 图书馆,它有超过13000个模型,这些模型都经过了审查。  你们不会使电源分立、 它们在电源建模时很有用。

    谢谢、

    Dave Santos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    无法将市售 Cadence 库添加到 PSpice for TI。
    Cadence 支持该工具的升级路径、但我不确定其中包括哪些内容。
    您可以通过 PSpice for TI 开始页面上的"升级"按钮了解有关此选项的更多信息。

    有几个备选方案可供考虑。

    1. PSpice for TI 包含一个建模应用程序,允许您自定义一些常用模型。
      该列表包括功率 MOSFET、功率二极管、L、C、拉电流、 变压器和开关。
      如果需要使用分立式 MOSFET、请考虑参数化功率 MOSFET 模型。
       您可以通过建模应用程序()来访问它 ,并完成 GUI 表,以创建定制为您喜爱的功率 MOSFET 的模型。


    2.您可以通过工具/生成零件菜单以常规方式将模型输入到工具中。
      其缺点是、如果将模型放置在原理图中、它将仅限于以任何仿真绘制三个波形。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰,我解决了。

    这是一个有关"Home"目录(用户环境变量)的问题。

    现在它起作用了。

    非常感谢。

    Renato。