主题中讨论的其他器件:THS4551
大家好、
我已经阅读了一些帮助文件、这些文件不是很有用。 我观看了一段点击速度如此之快的视频、以至于非常难以跟上。 我在网上搜索并找到了可追溯到 win95天(或更早)的指南。 到目前为止、没有一项介绍了如何使用我计划在多种设计中使用的通用组件来附加、自定义、扩充或补充 PSpice for TI 附带的永久(默认)器件集。 距离我能找到的地方很近… 每次启动新项目时、我都需要记住如何反复导入这些器件。
该视频实际上是您的培训系列中的2.6、它是关于将第三方器件导入到 PSpice 中的。 您的器件不是第三方器件。 对于您的工具、它们是第一方文件、并附带.lib 和.olb 文件。 因此、我应该能够增加器件搜索工具的德州仪器(TI)类别(即使我每次只需要一个部分)。 我将尝试在接下来的几次中将其减慢、以便我可以看到它们在哪里开始执行每项操作、以及在我们完成导入文件时这些文件应该在哪里"上线"。
如果这是不可能的(因为我注意到您安装的每个.lib 和.olb 文件集也附带了它们自己的.libsig 文件)、我应该能够将我自己的分层类别添加到该列表中、并构建我自己的常用部件列表。 我不需要进入 Capture (或被调用的任何内容)即可编辑此库。 这是一个可见的全局工具、没有任何其他窗口打开或项目处于活动状态。 我应该能够像处理其他配置选项(如颜色和字体)一样对其进行管理。
所以...
1) 1)如何使用我希望始终可用于任何项目的组件列表更新通用默认库?
2) 2)将一组我可以单独下载并解压缩到 PSpice_TI 的{lib、olb}文件导入的快捷方式是什么、以便它们与我的设置的预加载组件集成在一起?
3) 3) pspice 软件包中其他文件的用途是什么? 让我们来看一个示例:
我下载了 THS4551捆绑包。 在第一层中有 LIB、OLB、DNS 和 OPJ 文件、下面是一个名为"THS4551_PSPICE-PSpiceFiles\Schematic1"的路径、在这种路径中、我猜我有一个"仿真"?
DNS 和 OPJ 文件的用途是什么?
PSpice 是否会自行找到埋入的 sim (及其子文件夹)、或者我是否需要将其拖出来并手动将其放入工具中?
我知道这是一篇非常庞大的文章、但我今天大部分时间都在尝试弄清楚为什么这不是更直观。 它是专为 TI 及其客户定制的商业工具版本。 它与您自己的零件捆绑包之间的集成应该更简单(例如"解压缩捆绑包、将此文件列表复制到其他文件夹中。 要求程序刷新列表。 完成。")
此致、
肖恩