This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC21750:UCC21750 CBLNK 时间计算

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/935944/webench-tools-ucc21750-ucc21750-cblnk-time-calculation

器件型号:UCC21750

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我对1400V IGBT 的 CBLK 时序计算有疑问? 它是否不同于 MOSFET?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Poojan, CBLK 被用来“空白”DESAT 函数。 它基本上用于过滤信号以防止误触发。 因此、当您重新获取原型时、您可能需要调整该值。 这不是您真正可以计算的,而是其中的一个尝试和错误。 您可能不需要像 IGBT 开关速度比 FET 慢得多的消隐时间。 如果您有其他问题、请告知我们。