This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00380:SMA 外部天线

Guru**** 2756435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/935409/tida-00380-sma-external-antenna

器件型号:TIDA-00380
主题中讨论的其他器件:CC3100MOD

您好!  

我的客户将制造 TIDA-00380 板。

他们提出以下问题:

为了在电路板上启用 SMA 外部天线、没有像 J6–SMA 连接器、C17和 R13那样组装相同的缺失组件。

您建议使用哪种 SMA 天线?

TI 在哪些组件中测试了 SMA 选项?

*上面的这个问题是关于实际用于与 SMA 连接器的射频匹配的组件的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    SMA 连接器 J6用于传导射频测试、因此我们没有使用 SMA 天线对此进行测试。

    例如、为了使用模块认证、FCC/ISED 的天线增益不得超过1.9dBi、ETSI 的天线增益不得超过2.14dBi。 请利用 我们的 CC3xxx 认证页面 获取认证支持并访问 CC3100MOD 认证报告。  

    请注意、我们的特定设计中使用了10pF (C17)和3.6nH (L3)匹配组件。 由于客户电路板的叠层会有所不同、而且他们还计划使用 SMA 天线、因此建议他们自行进行天线匹配以确定要使用的组件。

    BR、