This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/MSP430FR2355:使用 MSP430FR2355微控制器的 PMSM 电机的 Instaspin FOC

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/934889/webench-tools-msp430fr2355-instaspin-foc-for-pmsm-motor-using-msp430fr2355-microcontroller

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:TIDA-010056

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想使用 MSP430fFR2355微控制器和 instaspin GUI 为 PMSM 电机实现 FOC 算法。

TI 能为我提供实施相同要求所需的硬件和软件的指导吗?

谢谢你。