This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:某些 PWM 信号不工作

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/934718/tida-00951-some-of-the-pwm-signals-are-not-work

器件型号:TIDA-00951

您好!

我在为我使用的固件进行修改之前正在检查固件,我可以通过施加到 ADC 的正确电压来触发 DSP 电路。

当我处于升压模式时、我根本看不到 HV_PWM1/2是触发器、即使我可以看到其中一个得到了新的比较值。

为什么会对另一个 HV_PWM 进行注释?

我不确定是否需要看到 HV PWM、但我觉得我是、您能为我清除吗?

谢谢你

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 由于商务旅行、EE 所有者将会有短暂的延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Michael

    我看到您有两 个 PWM、那么您说的"未触发"是什么意思?

    这里似乎没有使用 CMPB、它是同一 PWM 的一个动作触发器、而不是另一个新的 PWM 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、

    照片是在升压模式下拍摄的。

     仅触发 LV PWM -在照片中、您可以看到 LV_PWM_PH1和 LV_PWM_PH2、而 HV_PWM_PH1和 HV_PWM_PH2是平坦的。

    在升压模式下、HV_PWM_PH1和 HV_PWM_PH2需要处于激活状态?

    因为它们不是。 我不确定它是否正常。

    再次感谢您的支持

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我不理解这个设计、

    您可以关闭此主题。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael

    我没有编写此代码、对编码没有太大帮助。  

    您可以根据自己的理解修改代码。 谢谢。