This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/OPA857:输入电流变化时的输出电压异常

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/934457/webench-tools-opa857-strange-output-voltages-when-input-current-is-changed

器件型号:OPA857

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尝试在 TINA 中执行一些基本的 silms 并下载了参考设计。

当我尝试修改输入电流(代表光电二极管)时、我会得到奇怪的输出。 随着输入电流的增加、我希望输出按比例增加、但情况正好相反。 是否有设置或我缺少的内容? 我已适当设置了增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    这是器件的预期功能、当电流被添加到输入中时、将有一个负脉冲。 数据表的第7.3.1节对此进行了进一步说明。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hasan、

    我再看一下数据表的第7.3.1节。 TINA 仿真(使用直流分析)显示负电压。 我的理解是、此输出电压应为正、通过将 CTRL 引脚连接到 GND (5K)或 VCC (20K)来选择增益。

    我的问题是:电流输入的增加是否会提高输出?

    • 对于40uA 输入、输出(VF2)为1.03V
    • 对于240uA 输入、输出(VF2) 为600mV

    电流输入的增加不应相应地提高输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rio、

    不是负电压、而是负脉冲。 当没有电流时、输出设置为1.83V、并且可以降低到大约0.6V。  

    如果您查看器件的功能方框图、您将看到反相引脚设置为 REF、在本例中为1.83V。 输入电流将从反相引脚流向器件的输出。 为此、输出电压必须低于反相引脚电压。

    最棒的

    Hasan Babiker