This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:DEVSLP 引脚的输入阻抗

Guru**** 2384630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/934435/tps25940-input-impedance-of-devslp-pin

主题中讨论的其他器件:TPS25940

部品番号:TPS25940

您能告诉我 DEVSLP 引脚的输入阻抗吗?

此外、有多大的变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 e2e!

    正如您在方框图中看到的、DEVSLP 引脚在内部连接到比较器的输入端和1uA 下拉电流源。 该引脚上的阻抗应相当高。 您是否测量了该引脚的阻抗。

    我们能否知道 DEVSLP 引脚的阻抗将如何帮助您?