This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TIDA-00951高电压电流传感器

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/934336/tida-00951-tida-00951-high-voltage-current-sensor

器件型号:TIDA-00951

您好!  

我正在询问是否可以在400V 侧使用电流传感器。 电流值将馈送到 MCU 单元。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    我们有几种方法来实现这一点。

    第一个是我们的数字产品线、它可以通过 I2C 将信号传递到微控制器: TIDA-00528

    您也可以使用我们的使用钳位二极管 TIDA-00332的模拟器件来实现此目的

    我们还提供 了有关上述内容的应用报告、其中介绍了计算过程并讨论了系统。  

    但愿这些帮助。 如果您有任何其他问题、请告诉我。