This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:特性

Guru**** 2827455 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76940, BQ78350-R1, BQ76930, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/934133/tida-00792-features

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: BQ76940BQ78350-R1BQ76930BQ76200
你好
请告诉我以下有关多节36-48V (TIDA-00792)参考设计的信息。
1:它是否可以在没有外部微控制器的情况下运行
2.它是否可用于6节串联电池
它  可以处理的连续电流是多少  
4.对于未使用的单元格,我们可以做些什么(如果所有12-15个单元格都未使用)
谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanidu、

    无需外部微控制器。 BQ76940电池监控器 IC 确实需要控制器、但 TIDA-00792上使用了 BQ78350-R1器件。  

    如果您想使用6节串联电池、我建议使用相同的 TI 设计、但使用 BQ76930 (10S)而不是 BQ76940 (15S)。

    持续电流由感应电阻器和 FET 选择决定。 许多应用使用多个并联 FET 来处理更高的电流。 BQ76200上有一个应用手册、其中显示了许多示例。  https://www.ti.com/lit/pdf/slva729 

    BQ76940的数据表中有一节介绍了如何连接未使用的电池输入。 请参阅数据表的第11.1节。

    本视频可能会有所帮助: https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940 

    此致、

    Matt