This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TIAD00854文件的电路驱动 AO2 CITICELL

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, TIDA-00854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/932030/driving-ao2-citicell-with-circuit-of-tiad00854-file

主题中讨论的其他器件:LMP91000TIDA-00854

尊敬的:

我想使用 AO2 CITICELL Company 传感器执行一个项目。
该传感器以电化学方式支持0至100%的氧气范围。
(www.citytech.com/.../ao2.pdf)

kΩ 此传感器的数据表中引入了适当的 R LOAD (10k Ω)、因此无法使用 LMP91000 IC 来设置此传感器。
是否可以使用 TIDA-00854文件中建议的等效电路
(www.ti.com/.../tiduc74b.pdf
是否要设置电化学传感器(尤其是 AO2 CITIEL 传感器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsen -  

    如您所见、LMP91000在内部提供特定负载、并在 GUI 传感器数据库中列出了受支持的 O2传感器。 很遗憾、您想要使用的传感器的 Citicell 数据表没有太多详细信息、他们的网站也没有。因此、我想如果您想从已知受支持的传感器中进行选择、这是您的一个选择、 或者、您可以联系传感器供应商并要求他们提供电路连接图、以进一步帮助您进行应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该传感器(AO2 Citicel)在其网站(www.citytech.com)上不建议使用任何配置电路、并且由于数据表(https://www.citytech.com/en -GB/PDF-Datasheet / AO2.pdf)中的外部负载电阻器最小值为10 kΩ、因此 LMP91000不支持该电阻器。 您是否建议使用某种方法来配置此传感器(AO2 Citicel 0-100%范围)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆赫森-  

    在这种情况下、我认为您应该选择不同的传感器、或者联系 City Tech 以获取他们的建议、了解他们提供的 AO2传感器。