This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606EVM-897:能否使用 MSP430代替推荐的 TMS570处理器?

Guru**** 2593490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79606EVM-897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/933869/bq79606evm-897-can-i-use-msp430-instead-of-recommended-tms570-processor

器件型号:BQ79606EVM-897

我会再问几个问题、是要在逻辑结构中使用 BQ79606、还是需要对其进行编程?
如果我想购买 BQ79606EVM-897、是否必须使用 TMS570作为处理器? 我可以使用 MSP430吗?
您是否遇到软件问题?

从现在开始、谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rifat、

    您能否澄清您的第一个问题?

    我建议使用 TMS570、因为我们的示例代码是为该微控制器编写的。 最终、您可以使用您想要的任何微控制器、但最简单的方法是使用 TMS570的示例代码开始编写代码。  

    此致、