This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:PSPICE for TI 优于 TINA-TI

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/932620/pspice-for-ti-superiority-of-pspice-for-ti-over-tina-ti

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

当我向客户介绍 PSPICE-FOR-TI 时、有人问我以下问题:

 -请告诉他们 PSPICE-FOR-TI 优于 TINA-TI (粗略使用的参考信息等)以及 TINA-TI 的未来趋势(如失踪)。

 - PSPICE-FOR-TI 是否具有半导体损耗计算功能?

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希-圣、

    我们将继续支持 TINA-TI。  
    没有计划的更改来支持此工具。

    我不熟悉半导体损耗功能。
    您有这样的示例吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    对于如何正确使用 PSPICE-FOR-TI 和 TINA-TI、您有什么建议吗?
    PSpice for TI 适用于什么?
    TINA-TI 适用于什么?

    关于半导体损耗函数、在功率器件仿真中、Dose PSPICE-FOR-TI 具有开关损耗计算功能?

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科希-圣、

    下表简要比较了 TI 的 PSpice 和 TINA-TI:

     

    PSpice

    Tina

    交流、噪声、偏置点、直流扫描、TRAN、 傅里叶

    是的

    是的

    可变扫描

    是的

    是的

    Monte Carlo、最差情况灵敏度

    是的

    内部库中的器件

    5300

    ~1300

    自动库更新

    是的

    通过工具访问专用用户论坛?

    是的

    是的

    您是否有一个如何计算开关损耗函数的示例?

    我使用"开关损耗功能"在 Pspice.com 上进行了搜索、找到了一份应用手册、其中展示了如何在 PSpice 中仿真开关损耗的示例。 您可以在以下链接中找到应用手册。 但愿这对您有所帮助。

    www.pspice.com/.../Single-Switch-Forward-Converter-App-Note_Final.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John