This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ORPSIM-16144

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/931637/orpsim-16144

您好、E2E、

此错误消息意味着什么?我该怎么办?

此致、

ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序、因此诸如您的问题最好通过使用 DesignSoft 支持页面来处理:
     http://www.tina.com/technical-support/。   

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。  
    如果您选择直接联系 TINA、并且您的问题得到解决、请在此处回复、告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ed、

    我使用 PSpice_for_TI。 我在 google 上搜索了有关错误"ORPSIM-16144"的信息。 但我无法获得错误提示。

    如果您知道 PSpice 的专家、您能让我向该人了解我的顾虑吗?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    您可以在仿真输出文件中查看错误的位置。

    选择"View"->"Output file"。

    将打开一个新选项卡、显示.out 文件。 您将在错误所在的行下方看到相同的错误消息。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。

    您的原理图中的组件是否可能设置为零值?
    例如、通过在测试电路中将电容器设置为零来触发相同的错误消息。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ACGUY。

    您是否能够消除仿真错误?

    请以某种方式告诉我们。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我绘制的电路图有一个0Ω Ω 电阻器。 这是为了区分节点名称。
    将电阻值设置为1 mΩ 即可解决此问题。

    谢谢!
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的告知。

    John