This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21867:150W 正负解决方案

Guru**** 2930480 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21867, LM5122, PMP7979

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/933155/pmp21867-150w-negative-to-positive-solution

器件型号:PMP21867
主题中讨论的其他器件: LM5122PMP7979

尊敬的团队:

您是否有适用于-48V 至12V 输出电压/10A 应用的参考设计?

我找到了 PMP21867、但它是具有四相的1000W 解决方案。

如果您有合适的解决方案、请与我们分享。 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我找不到符合您要求的其他设计、但是任何升压转换器都可以配置为负向正降压/升压。 请看一下使用 LM5122的 PMP7979。 您可以使用单相。 要重新配置反相降压/升压、请执行以下操作:

    1. GND -->-VIN

    2. VIN --> GND

    3. Vout 保持不变,但返回新的 GND,而不是-VIN

    由于控制电路现在以-VIN 为基准、您需要添加晶体管电平位移以实现输出电压的反馈控制。 这显示在 PMP21867原理图的表2中。

    请注意、控制器看到|-VIN|+|VOUT|、在本例中为48V+12V=60V。 LM5122的额定电压为65V、因此仅留下5V 裕量。

    此致、

    Bob Sheehan

    电源设计服务