This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS24711:PSpice 仿真不工作

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/932702/webench-tools-tps24711-pspice-sim-not-working

器件型号:TPS24711

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

很抱歉、我将此问题称为 TPS24711问题;此问题更具普遍性;必须在我的结尾  我无法让 TI 的 PSPICE 运行仿真、因为 SUBCKT 名称不匹配。  我同意它不匹配;但我所做的只是从库中拆分 TPS24711和 CSD16403 -其他的一切都是 PSPICE 组件。  如果这个简单的饼干不能模拟,什么都不会!!  我确信这是我的末尾的试验错误,但我看不到它;您可以在原理图/Transient、Real/Transient、Real.out 中检查错误...尽管这个原理图没有什么奇怪的地方;它们不会变得简单很多。  请告诉我、我在工具中配置了哪些错误、我将会参加比赛。

e2e.ti.com/.../SPICETest2.zip